结果:找到"健康 医疗 多参数 模块",相关内容1000条
  • 国产主控应用案例:汉王电子血压计-君正开发板
  • 2023春季新品发布会上汉王科技发布柯氏音法电子血压计产品—汉王电子血压计,继嗅觉检测盒之后再次深度布局大健康领域。  不同于当前市面上使用示波法原理的电子血压计,汉王电子血压计采用血压测量金标准中的柯氏音法,由此引领一场电子血压计领域颠覆式革命,开启电子血压计的医用级准确测量全新时代。  柯氏音医用级准确电子测量方便环保  柯氏音法也叫听诊法,在国际上被称为无创血压测量的“金标准”,使用柯氏音法的水银血压计虽然被医疗机构广泛使用,但测量过程复杂且需要专业医生进行听诊并记录,因此难以推广家用。现实生活中,大多数消费者选择了测量方便的示波法原理电子血压计,但此类血压计检测结果远不及柯氏音水银血...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主控芯片 MCU 开发板 君正主控 北京君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 16:00:00
  • 100GSR4多模光模块介绍及应用
  • 随着光通信市场对数据传输速率的要求越来越高,更高速率的光模块也随之诞生。与10G、40G的波分传输系统相比,100G光传输实现了偏振复用相位调制技术、数字相干接收技术第三代超强纠错编码技术等一系列重大改革,满足了用户与时俱进的需求。本期易天光通信(ETU-LINK)将为大家详细介绍100GSR4光模块。何为100GSR4?简单来说就是传输速率为100G,而100G是有4个24G的通道组成的。目前市场上推出的100G光模块类型主要有QSFP28光模块、CFP光模块、CFP2光模块、以及CFP4光模块。而100GQSFP28光模块也分有SR4、ER4、PSM4、4WDM等类型。以100GQSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G SR4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-04-14 14:37:00
  • 谱尼食品检测
  • 谱尼测试专家详细了解了相关地区运用智慧化监管开展食品销售风险等级评定工作情况,并随机抽取了多家食品销售经营单位,对其食品销售静态风险因素量化分值表、食品销售动态风险因素量化分值表及食品销售者风险进行了现场评估。通过开展食品销售风险分级工作评估核准,对提高食品监管工作效率,减少一线市场监管部门监管人员工作负担,确保食品销售风险分级管理工作全覆盖、无死角具有重要的实践意义。PONY谱尼测试谱尼测试在食品检测领域深耕发展多年,长期承担全国各地市场监管部门生产、流通、餐饮等环节的食品安全监督抽检、风险监测、应急抽检、评价性抽检及重大活动食品安全保障等任务。先后承担2008年北京奥运会、2010年上海...
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: 谱尼 食品 发帖人:PNWZDL 发帖时间:2021-12-22 16:03:00
  • 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
  • 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光 光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
  • 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
  • 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
  • 如何快速标注元件参数。
  • 电路原理图上有元件的参数的,如何让丝印变成元件参数而不是元件的编号?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:别说话撩我 发帖时间:2019-10-07 01:25:00
  • 微型多功能生物医学传感模块
  • BioSensor是一款我们自主设计的一体化多参数健康监测模组。它测量和跟踪处理包括目前市场常见的HR(心率),ECG(心电)和SPO2(血氧饱和度)外,还支持RESP(呼吸率),GSR(皮肤电活动),人体阻抗(如BIA体脂等人体成分),EMG(肌电),体重,体温,EEG(脑电)或其它类型的传感器信号(如压电传感器,用于非接触式心率,呼吸和体动测量)接入。目前市场上穿戴多参数健康采集的单芯片方案,主要是支持HR(心率),ECG(心电)和SPO2(血氧饱和度)这三方面硬件功能;如TI,ADI,MAXIM和MTK等生产的芯片。然而,针对人体的健康评估,仅通过这三项功能数据来分析远远不够。所以,我...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 发帖人:seanfan 发帖时间:2019-09-28 20:14:00
  • 光模块最基本的测试参数
  • 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使SFP光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光测试 光 SFP光温度 光性能 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-03 17:06:00
  • 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
  • DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆 DWDM光 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
  • 光模块参数测试:发射光功率、接收灵敏度等这些模块参数需要知道
  • 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,BIA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-23 16:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: